This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138:单帧触发器?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699433/ucd3138a-ucd3138-single-frame-trigger

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

尊敬的 TI:

我正在为电机设计专用电源、除了典型的降压/升压操作外、我还需要生成单独的短脉冲。 我发现 UCD3138提供了"单帧模式"、这似乎是我需要的。 但是、《编程人员手册》中几乎没有提到这一点。

请提供有关此模式的更多信息吗?
具体而言、我需要知道如何生成"单帧触发器"。

此致、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专家将很快为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经发现触发器是通过切换 PWM_EN 生成的。
    我仍在设置脉冲长度方面遇到问题。 我认为它的工作原理与连续运行完全相同、但我只得到一些奇怪的结果。 此外、脉冲看起来不会反转、尽管我已经设置了该值、这就是它们在连续模式下的情况。
    我提出了一个新问题、并举了一些例子:
    e2e.ti.com/.../700021
    此致、
    Adam