This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:可重新配置的最小开关频率?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671501/ucc28056-minimum-switching-frequency-can-be-reconfigured

器件型号:UCC28056

我想知道是否可以更改最小开关频率? 或者、默认情况下、最小 Fsw 将由 Tonmax0?

我知道、通过更改前馈电压、您将能够达到不同的 G 电平、但我如何修改 COMP 引脚电压? 根据我在数据表中看到的情况、COMP 电压似乎仅具有补偿环路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pei Han Ng:
    感谢您关注此 TI 器件。
    您希望如何更改最小开关频率。 您想增大或减小它吗?
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想增加它。

    我了解到最大 Ton 值 为了使用另一个 Ton max 作为起点、我应该如何进行修改? 还是由内部决定?

    PEI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pei Han Ng:
    对于该器件、只有六个引脚、最小开关频率无法从外部调整。 开关频率仅是 COMP 引脚电压电平和输入电压峰值(通过 ZCD/CS 引脚感测)的函数。 要限制最小频率、您必须限制最小 COMP 引脚电压(这也将禁用突发运行)、或者您必须限制感测到的峰值输入电压。 这两种方法都会对电力输送控制产生重大影响、因此不推荐使用。
    如果您可以分享有关目标应用和最低频率要求的任何信息、这将有助于我们提出未来的器件。
    谢谢
    Joe Leisten