This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:开关频率

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506, LMZ31710, LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699901/lmz31503-switching-frequency

器件型号:LMZ31503
主题中讨论的其他器件:LMZ31506LMZ31710

LMZ31503数据表以及 LMZ31506和 LMZ31710数据表提供了与所需开关频率相关的输出电压表(31503数据表上的表2)。  我们将在我的板上安装许多 ADC。  虽然 LMX31503不会直接为 ADC 供电、但我从未见过一些开关噪声无法进入输出频谱的情况。  我们希望能够调整开关频率、以将开关噪声置于所需信号之外。  数据表仅为每个输出电压提供特定的开关频率、而不是工作范围。  我如何知道可用于产生每个输出电压的开关频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    在 LMZ31503数据表中、表7指定了可达到的与每个开关频率相关的输出电压范围。 为了最大限度地提高效率、您需要选择最低开关频率、以提供所需的输出电压并将开关噪声置于所需信号之外。

    此致、
    Ryan Voogjarv
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该表并未说明在未列出的特定开关频率下可以维持的电压。 例如、我能否获得开关频率为430kHz 的1.8V 输出? 该频率只是一个示例。 我们将尝试几个10 kHz 的范围、以查看光谱是什么样的。 我们需要了解0.85、1.2、1.8、2.5和3.3等常见电压的频率范围限制。 我对效率不是很关心。 我不能冒电源掉电并从另一个电源为电路重新供电的风险、更糟糕的是、电源会振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    表7显示了不同输出电压的频率范围。 允许的频率不限于表中的频率。 例如、如果 PVIN=12V、则对于所有三个输出电压1.2V、1.8V 和2.5V、同步频率可以介于480kHz 和630kHz 之间。

    如果您不关心效率、则只需提供 PVIN=5V。 这样、您就可以使用330kHz 至780kHz 之间的同步频率、因为该表显示了该 PVIN 应用的 Voutmin = 0.8V 和 Voutmax = 4.3V。 如果您还希望提供 Vout = 5V、PVIN=5V 将不起作用。

    此致、
    Jimmy