This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1建议 Vref 电容值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699439/tps65131-q1-tps65131-q1-suggestion-vref-cap-value

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

嗨、Brigitte

对于此问题:我们在其他客户处看到了类似的波形,问题是布局。 请与客户核实 FBN 节点是否可能存在噪声耦合。 即使此时通过更改电容器似乎可以解决该问题、如果 FBN 布局在嘈杂的区域、它也可能会在稍后的大规模生产中恢复。

以下为原理图:

e2e.ti.com/.../123fca1-DC_FB96EF8D1657_.pdf

 `s、我们还看到客户端布局 FBN 不是环路输出电容器、它看起来像是耦合噪声问题。


您能解释一下这种现象吗?  为什么我们对 R 和 C 值进行微调可以解决问题。

如下所示为客户端更改 R 和 C 测试结果。

C116 (pF)

R108 (K Ω)

R113+R114 (K Ω)

C116*(R113+R114)

AVDDN

FBN

2.

15.4

82.6.

165.2

无纹波,电压电平正确(-6.5V)

稳定

2.

47.5.

255.

510

无纹波,电压电平正确(-6.5V)

稳定

22.

15.4

82.6.

1817.2

具有纹波(-6.0~-8.0)

有时不稳定

8.

15.4

255.

2040.

具有纹波(-6.0~-8.0)

有时不稳定

22.

47.5.

255.

5610

无纹波,电压电平错误(-9V)

不稳定

 A. C116*(R113+R114)如果  增加 R 和 C 值(几乎5610*10-9) FBN 不稳定AVDDN 电压错误。  


b. C116*(R113+R114)如果 减小 R 和 C 值(接近510*10-9) FBN 稳定,AVDDN 电压正确。

C C116*(R113+R114) 9時FBN 2040*10 μ s (有时无法获得),AVDDN 具有 纹波


 

 

如有、请告知我。

 

谢谢、

 

此致、

 

劳伦斯。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    由于反馈分压器连接到二极管而不是输出电容器、因此来自开关活动的所有噪声都直接进入反馈节点。 如果反馈节点将连接到输出电容器、则大部分噪声将由电容器滤除、而耦合到反馈节点的噪声将更少。
    未优化的布局是电源中的最大关注点、尤其是在噪声敏感节点上(因为具有高阻抗)。 在 TPS65131中、必须防止 FBX 和 CX 节点产生噪声、因为耦合到调节环路中的噪声会导致电压偏移、不稳定、纹波增加甚至根本没有输出。
    使用外部组件可以减少噪声耦合、但通常不会解决布局问题、而只是受到此类活动的掩盖。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte


    我明白了。 谢谢!


    使用外部组件可以减少噪声耦合、但通常不会解决布局问题、而只是受到此类活动的掩盖。

    外部组件可以减少噪声耦合,您可以共享吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    客户已经通过更换外部组件来减少噪声耦合、因为他使电路板正常工作、但如前所述、这不是推荐用于生产的解决方案。

    此致、
    Brigitte