This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:将数据存储器文件导出到系统时出错

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698057/bq27542-g1-getting-error-while-exporting-data-memory-file-into-system

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在为具有化学 ID:132的2600 mAh 电池生成 GG 文件。

我已成功完成学习周期、但在将数据存储器文件导出到系统以生成 GG 文件时出现以下错误。

请告诉我此错误的原因。 以便我可以继续。

谢谢、

Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basavaraju、
    您能否将 bqstudio 更新为我们在线提供的最新版本、即1.3.80、如果您仍然遇到相同的问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的答复。 我将进行检查并告知您。

    此致、

    Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已成功完成2600 mAh 电池的学习周期。

    但仅在数据存储器中"更新状态= 05"。 根据文档、它假设为06。

    我无法导出数据存储器文件

    请找到所附图片并帮助我。

    谢谢、

    Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我回复了你的另一篇帖子。
    谢谢
    Onyx