This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:关于 VCCX 连接。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669951/lm25116-about-connection-of-vccx

器件型号:LM25116

您好!

我的客户有疑问。

在数据表中、"如果未使用 VCCX、则必须将其接地。"、

但是、如果您未连接到 GND、您会遇到什么问题?

查看 WEBENCH 和 LM25116EVAL、VCCX 未连接。

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将其连接到 GND、正如数据表所说的、如果未使用。 这是内部 VCC 的可选偏置引脚

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。

    我想通过一个电容器而不是 GND 连接来将 VCCX 端子连接到 GND。

    原因是、
    当前通过电容器连接到 GND、
    这是担心电路修改会带来新问题的问题。

    我想再次查看、
    通过电容器将 VCCX 引脚连接到 GND 时、请告诉我是否没有问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wantabe、您好!

    您可以使用 VCCX 到 GND 之间的电容器将 VCCX 保持悬空、如5V EVM 所示。 希望这对您有所帮助?

    David。