This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:无法获得5.6V 输入的输出电流大于3A 的设计。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671625/webench-tools-lm25085-unable-to-get-the-design-for-output-current-greater-than-3a-for-input-5-6v

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在我的设计中使用 LM25085。

我的设计注意事项包括:

V IN = 5.6至28V

V OUT = 5V

I OUT = 6A

当我尝试使用 Webench 工具获取设计时、它显示"占空比超过"。 请帮助。  

当我增加最小输入电压时,我可以得到设计。 是因为开关频率较低?

请在此处提供帮助...

我在这里已经完成了我的设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Preethi、

    Webench (WB)在计算设计之前使用占空比(DC)限制算法。 该限值超出您的规格、与开关频率、顶部 FET 的 Rdson 和 WB 尝试选择的电感器的 DCR 有关。

    然而、在实际应用中、如果您确实接近100%直流、LM25085能够产生100%的直流、因此当您接近5.5V 输入和6A 输出时、您的设计将会出现轻微的压降、该压降将略低于5V 调节点。

    同样、这会因我上面提到的参数而异。

    希望这对您有所帮助?


    David