This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:Vbias 和 Vin 上升/下降序列

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699768/tps22965-vbias-and-vin-ramp-up-down-sequence

器件型号:TPS22965

大家好、Vbias 和 Vin 之间是否需要斜升/降序列?  

Vbias 能否先斜升、然后 Vin 斜升、或 Vin 先反向斜升、然后 Vbias 斜升?(Vin=1.8V、Vbias =5V)。 以及如何进行降压序列?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YF、

    该器件的理想电源排序是确保在 ON 被切换为高电平或低电平之前 VBIAS 和 VIN 都存在。 当打开时、这可确保正确的压摆率控制。 关闭时、这可确保启用 QOD。 如果您可以控制您的定序,那么 VBIAS->VIN->ON 的导通序列和 ON->VIN->VBIAS 的关断序列将毫无问题地起作用。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius