This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:BQ24130充电电流问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699697/bq24130-bq24130-charging-current-problem

器件型号:BQ24130

尊敬的所有人:

使用 BQ24130 为超级电容器充电时遇到问题、输出充电电流不符合 I 设置的电流。  mΩ、当 CMOD 设置为低电平、Viset2=2V 时、感应电阻器设置为100mΩ Ω、理论充电电流应为200mA、但实际测量值仅为160mA。将感应电阻器更改为50 Ω、理论充电电流应为400mA、但输出电流仅为273mA!! 在快速充电模式下也会出现同样的问题。您能给我一些建议吗?