This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A 电流

Guru**** 2893250 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669047/ucd3138a-ucd3138a-current

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138

尊敬的 TI:

数据表中的电流。 在闪存中运行时、最大电流或芯片为100mA。

数据表还提供了典型时钟门控功耗节省、DPWM 为4.9mA? DPWM 的电流是否太小?

我使用电源禁用控制寄存器来禁用到许多外设的时钟到达、只用于启用 ADC、UART 和 PMBus我想知道芯片在这种情况下运行的准确电流吗?

您能否为每个外设提供精确的电流?

当所有外设时钟被禁用时、芯片运行 FW 的电流是多少?

祝你一切顺利

Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    工程师正在为您进行此类调查、并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    数据表中提到的4.9mA 仅适用于1个 DPWM 模块。
    总共有4个 DPWM 模块、如果全部禁用、您将节省四倍的电量。
    这些数字也很典型、因为 DPWM 运行频率可能会影响其功耗。
    如果 DPWM 是驱动外部组件的 GPIO、那么 UCD3138当然会消耗更多的功率。

    另请注意、根据数据表、UCD3138A 的消耗量(105mA)比 UCD3138高约5mA。
    因此、我假设如果 DPWM、Fes、PCM 和滤波器与时钟断开、您的电流消耗将约为75mA。
    但是、为了确保您的硬件和配置、您需要相应地运行自己的测量。
    如果您有兴趣、我可以安排一个设置来在插座板上测量此值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上测量了 UCD3138A 器件的电流消耗。
    该器件在 ROM 模式下的功耗为66.5mA、在闪存模式下的功耗为94.5mA。
    我关闭的每个 DPWM 都节省了5.8至6mA (超过了 UCD3138发布的数据)。
    当处于闪存模式时、但从 CLK 上断开了我可以连接的所有外设、除 ADC-12、PMBus 和 UART 外、功耗降至61mA。 这比我的上述估算值低14mA。 但同样、这可能因芯片之间的差异而异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!