This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电压校准误差:"计算出的外部平均电芯电压校正超出允许的范围"

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678916/bq78350-r1-voltage-calibration-error-external-average-cell-voltage-correction-calculated-is-out-of-allowed-range

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在 bqStudio 中校准电压时、我可以在单独输入电池电压时校准电池电压、而不会出现任何问题。 当我尝试输入 EXT 平均电芯电压时、我得到红色"X"、错误 "计算出的外部平均电芯电压校正超出允许的范围"。 如果我"假装"平均电压较低:假设我不输入5000mV 的实际值、而是输入4000mV、校准将会成功。 现在、由于它未校准、它读取的电压是它应该读取的电压的一半。 任何见解都会有所帮助。

谢谢、
日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够通过更改增益使平均电压读数为5000mV。 但我仍然无法在中实际校准5000mV。 它是否真的超出范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    较旧的 bqStudio 版本存在 bqz 问题、无法进行校准。 如果校准正常、则安装必须正常、且值必须超出范围。 该器件不知道运行电压为5000mV 的电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、WM、我认为我的校准超出范围、但似乎在没有出现此误差的情况下无法校准平均电压。 对于6S、如果我将 Vbatt 设置为25.2V 并尝试将平均电池电压校准为4200mV、我将得到误差。 如果我执行22.2V、并将平均值设置为3700mV、我将得到误差。 如果我执行18V、并且平均值为3000mV。
    我唯一可以做到这一点的方法是、尽管我不确定它是否准确、但测量和校准每个单独的电池电压、 然后转至数据存储器>外部电池电压>外部电池分压器增益、并更改增益、直到寄存器视图中的外部平均电池电压值与我要设置的电压匹配... 是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    您需要适当的 bqz 文件才能使校准正常工作。 如果其他校准正常工作、则可能有正确的校准。
    您的电路(分压器)需要设计为在 bq78350-R1的 Bat 引脚上具有1V 范围内的最大电池电压。 ADC 具有0至大约1V 的范围、您希望将其大部分用于电池测量。 如果计算太远、则会出错。 如果 ADC 饱和、则不允许校准、超过该值则不会识别限制。 如果 ADC 进入饱和状态、在低电压下校准并手动调节增益将不会帮助提供良好的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了值 R2=10k、R1=600k。 在最大 VBAT = 25.2V 时、这应在 ADC 上提供最大0.4V 的电压(在未来的设计中可能会增加该电压)。 这不应使 ADC 饱和、因此我仍然不确定正在发生什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是一个额外的信息:如果我插入评估板并运行固件、在配置电池节数后、"外部平均电池电压"的读数至少接近它应该具有的值。 对于我的电路板、配置电池映射后、"ext avg cell voltage (外部平均电池电压)"约为其应有值的一半。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    bqStudio 将允许外部电芯分压器增益高达32767、但校准工具在发送消息电压校准-计算出的外部平均电芯电压校正超出允许范围之前对其支持的值施加了约10000的限制。
    在您的设计中使用更多的 ADC 范围将允许在您使用 EVM 进行观察时进行平均电池电压校准。 或者、您也可以按照技术参考手册第12.2.2节所述进行自己的校准