This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138 DPWM 周期结束标志

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699665/ucd3138a-ucd3138-dpwm-end-of-period-flag

器件型号:UCD3138A

尊敬的 TI:

我需要检查 DPWM 操作的一个周期完成时或获得通知。 我不希望使用中断。

我想 DPWMIT.PRD 标志可以用于该操作、但我看不到它被设置。 它是否在"单帧模式"中设置?

或者、是否有任何其他机制可以说运行周期已经结束、而不跟踪任何时序?

此外、请告诉我在单脉冲模式下决定脉冲长度的因素。 我认为这是与其他模式相同的寄存器:PRD、EV1、...、但结果是奇怪的。

此致、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您仍然可以启用 DPWM 周期中断,但将 REQMASK 中的相应位设置为0,然后轮询 INTREQ 中的位。 但请注意、DPWM 的运行速度比 CPU 快得多、因此您将无法及时读取 INTREQ 中的位。

    关于单脉冲问题、您已经有另一个线程询问单帧、请将这个问题放在这里、专家可以为您提供帮助。

    此致、
    Bosheng