This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CHG 电压非常低

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699515/bq40z50-r2-chg-voltage-is-very-low

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我们使用 Bq40z50-R2管理4节锂离子电池组(4s1p)。 我们反复发现、在电池组放电(14V)后、在电池组充电期间、CHG FET 栅极驱动器只能获取高于放电电池电压大约2V 的栅极电压。 因此充电 FET 无法正确打开。 充电期间、栅极电压保持在该点(15.9V)。 随着电池的电压上升、充电电流将越来越小(这不是充电周期的恒压状态)。
我们使用充电 FET NXP PSMN1R8-40YLC 构建了参考原理图。 我们使用外部锂离子电池充电器(充电电压:16.5V)。 PACK+引脚上的电压不能超过18V (过压和 ESD 保护)。 对于 CUV、我们设置了2650 mV、对于 SUV 设置了2350 mV。
我们尝试重置 IC、并通过命令切换 FET -但没有帮助。 我们检查了 CHG FET (已焊接、并检查了栅极电压-漏源极电流特性)以及 IC 的焊接。 只有 IC 更换才有帮助-一段时间。
此问题是否源自错误的设置? 我附加了 CSV 文件。


e2e.ti.com/.../BQ40Z50_5F00_GAMMA_5F00_TO_5F00_TI.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误的 gg 文件不能导致栅极电压弱。 Bq40z50仅具有基于保护/安全状态的开关功能。 监测计具有一个内部电荷泵。 因此、监测计损坏或外部电路影响了监测计。 即使移除 CHG FET 也会发生这种情况吗? 如果是、监测计可能会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    它是在组装了充电 FET 并且经过一些充电-放电周期之后发生的。 如果没有 CHG FET、CHG OUT 引脚将保持在该低电压。
    在这种现象发生之前、另一个令人受伤的地方:4P-4N 之间的外部平衡 FET 多次损坏、成为短路。 通过将此 FET 替换为具有 ESD 保护的 FET (PMV30UN2 -> PMV20XNE)、可以解决此问题。 此后、我们没有该 FET 问题、但有 CHG FET 问题(栅极电压不会正确增加)。 其他一切都运行良好。
    我们在工业环境中使用可拆卸电池组。 我们尝试提高 ESD 保护级别。
    监测计的电荷泵从哪一侧可能损坏(充电器-电池)? 还是 VCC 引脚供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进行故障分析之前很难说。 我们在每个电源引脚上都有 ESD 保护。
    您是否将电池从底部(电池1)连接到顶部(电池4)? 如果未向 SMBus 或 PRES/引脚等外露引脚注入 ESD/EOS、则可拆卸电池组不会导致问题。 我们建议在它们上添加 ESD 保护。