This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BQ24297支持更低的充电电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681853/bq24297-bq24297-support-lower-charging-currents

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ25601

您好!

现在有一个问题、就是如何用这个芯片支持小型锂聚合物电池。  对于小型锂聚合物电池、问题似乎是将充电电流限制在安全水平。  例如、380mAh 电池可能仅支持190mA 的最大充电电流。  对于该器件、最小值看起来是在大约512mA 的电流下最小值。  至少这是我从数据表中得到的印象。

是否有任何技术可将充电电流限制在190mA 左右? 可能是工作中的错误部件、但我们现在已经构建了该充电器。

 谢谢、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    有两个选项可限制此器件上的充电电流。

    1) 1)如果您仅为电池充电、而不打算同时使用 SYS 负载和充电、则可以使用输入电流限制以及基于效率的输出功率粗略估算来限制从 VBUS 输入源向电池提供的电流。 同样、如果您发现您尝试驱动系统(由 SYS 供电)、同时尝试为电池充电、则此选项将会脱颖而出。

    2) 2)这可能是最佳选择。 我们的充电器具有20%模式、可将充电电流设置为寄存器中编程的 ICHG 设置的20%。 使用 REG02[0]= 1、充电器将充电电流降至设置值的20%、并将预充电电流降至设置值的50%。 因此、如果您设置 ICHG 电流= 960mA 或 REG02[7:2}= 6'b000111、并且设置 FORCE_20PCT 位、则可以获得大约190mA 的充电电流。 请注意、就电流调节而言、此模式确实会产生较低的精度。

    第三个选项:

    3) 3)使用 bq25601。 该器件旨在与 bq2429x 系列引脚对引脚兼容。 从电路板设计的角度来看、您只需要卸下几个组件。 一个关键的区别是该部件缺乏 D+/D-支持。 如果您使用 bq24297的 D+/D-检测、那么它可能不是一个好的替代解决方案。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joel 的及时反馈。 我们将查看您建议的选项2。