This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:DCR 感应更改为 RDS on 感应

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682082/tps40425-dcr-sensing-change-to-rds-on-sensing

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40428

你好

        TPS40425默认为 DCR 感应。 如果要更改为 Rds on sensing、我们可以将 TPS40425的哪个寄存器修改为 Rds on sensing?  

        下面是原理图、如果要更改 DCR 感应中的 RDS 感应、我们需要对原理图进行哪些修改? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我假设您所说的 Rds on 传感是指  来自功率级的电流感应信号。

    如果是这种情况、我建议使用  出厂默认设置为智能功率模式(使用来自功率级的电流感应信号)的 TPS40428。

    TPS40428与 TPS40425引脚对引脚兼容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    谢谢。 TPS40428 BOM 到 TPS40425吗? 如果客户希望使用 TPS40425、如何修改以感应来自功率级的信号? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    要从 DCR 模式更改为智能功率模式、需要修改 BOM。
    请参阅 TPS40425和 TPS40428 EVM 用户指南中的参考设计。

    如果客户希望在智能功耗模式下使用 TPS40425、请选择 MFR_21寄存器中的 EN_SPS 位、存储到 NVM 中、然后重启电源以使更改生效。

    谢谢