This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE OR-ing

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698816/tps23754-poe-or-ing

器件型号:TPS23754

我有一位客户希望按照本应用手册第13页的示例(使用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案)将两个电源 OR'ed 组合在一起(PoE 和 DC/DC)。  

  1. 这是最佳方法吗?  
  2. 他们将使用来自直流/直流转换器的什么信号来禁用 POE PS? (根据此声明:使用选项3并具有适配器优先级的应用可能希望禁用 PSE 源)
  3. 适配器 DC/DC 的 PGOOD 标志是否可用于在适配器插入后禁用 PSE 源?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    通常、当适配器电压与转换器的输出电压相同时、选项3 ORing 是最佳选择。 例如、输出12V 电压的 PoE 转换器将在次级上具有12V 适配器、以节省效率。
    如第13页所示、它使用输出电压(通过光耦合器)作为信号来移除 PSE。 当 DEN 变为低电平时、PSE 将切断电源并纠正重新检测、从而不会尝试重新连接。
    由于 DEN 引脚位于次级侧、因此需要一个光耦合器。 它们可以使用 PGOOD 标志、但仍需要一种方法来驱动光耦合器。

    谢谢!
    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    很好、感谢您的解释。

    还有几个问题出现了:适配器输出端和 PoE 输出端是否都需要 OR-ing 二极管?

    查看应用手册中的图9、我看到适配器上的 D (A)、以防止 PoE 电压出现在适配器上。 我们是否需要任何东西来阻止 PoE 功率级的适配器电压?

    此外、您能否进一步解释在使用同步转换器时是否需要输出阻断 FET? 如果使用数据表图27中所示的同步栅极驱动器、则当适配器存在时、整流 FET (M2)不会始终关闭? 应用手册指出:"当与次级侧同步整流器一起使用时、需要特别注意该电路、以便在适配器接管时关闭整流器。 这可防止电源向后流动并为转换器的初级侧供电"。 我想、一旦适配器通过 DEN 禁用芯片、GAT2信号将关闭 M2。

    此致、
    Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    显然、应用手册的表1中仅提到了"输出阻断 MOSFET"。
    在应用手册第3.5节的后面部分中、它只提到关闭同步整流器时要特别小心。
    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    如果转换器是同步解决方案(如同步反激式或同步有源钳位正向)、是的、您需要一个阻断二极管。 如果转换器是简单的二极管整流反激式转换器、则无需额外的二极管。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    再次感谢、我认为这已足以回答我的问题、可以继续向客户提供建议。

    但是、根据我自己的理解、如果在 PoE 输出上未放置二极管、我们担心什么电流路径?

    当 DEN 拉低时、GAT2是否不会关闭 SYNC-Rec FET? 我想关闭该 FET、那么可能没有需要担心的传导路径。

    FET 完全关断可能需要太长时间? 很抱歉将此内容拖放到...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这不是问题! 实际上、您的问题是有道理 的、为了澄清这一点、 对于驱动型反激式转换器、您不会遇到这个问题。 许多设计使用自驱动反激式拓扑 、这将会产生此问题。

    谢谢!