This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:101、D0、差异

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670558/tps65218-101-d0-differences

器件型号:TPS65218

团队、

我想确认 TPS65218的以下三种变体之间有何差异:

TPS65218B1

TPS65218B101

TPS65218D0

这些器件之间的欠压锁定迟滞是否存在其他差异? (0、200、400mV)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65218B1和 TPS65218B101共用与 TPS65218相同的数据表和通用器件型号。 因此、这些器件与器件之间的差异只能是寄存器映射的默认 OTP 设置的结果。 具体来说、UVLOHYS 位(寄存器的位6 0x14)。

    但是、TPS65218D0是一款面向 AM438x Sitara 处理器的独特 GPN (与适用于 AM437x 处理器且通过 Linux 内核驱动程序额外支持 AM335x 的 TPS65218相反)。

    由于此-D0版本使用字母数字代码作为后缀、因此它是裸片版本、不能假定寄存器映射默认设置是唯一的区别。 当裸片修订发生时、可对模拟和基波数字进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio、

    更新了:对于新设计、建议在-B1版本上使用 TPS65218D0。 虽然-B1版本未正式列为 NRND、但此过程已开始。

    B1数据表的修订历史记录(文献编号 SLDS206、修订版 C)介绍了针对-B1芯片所做的一些永久性规格更改、或在-D0芯片更新中进行了更正。