This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:Tps57040 EMC 测试(超出限制)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682085/tps57040-q1-tps57040-emc-test-re-out-of-limits

器件型号:TPS57040-Q1

尊敬的所有人:

我们的 EMC 测试超出限制(1.4M -2dB);当我们更改输入输出电容器值、电感器值时、没有影响。

但我们添加了一个具有连续二极管的铁氧体磁珠系列、以解决问题。

因此、我们想知道我们是否可以像下面那样使用;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定您在这里的问题是什么。
    如果在您的设计中添加铁氧体磁珠有所帮助、并且您验证设计是否适用于您的应用的所有方面、我们认为这是可以的。
    此致
    Brani