This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:LM5010输入范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682010/lm5010a-lm5010-input-range

器件型号:LM5010A
主题中讨论的其他器件:LM5010

您好!

由于 R&D 需要宽输入范围直流/直流转换 器、因此 R&D 参考了应用手册 AN-1352 (snva101a)。

在本文档中、有一个输入电压范围为12V 至75V 的示例。

在数据表中、输入电压绝对最大额定值(VIN)为75V。

客户输入范围高达72V。

LM5010是否适用于高达72V 的宽输入范围应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、这应该是可以的。
    请注意、输入电压不会超过建议的最大工作电压75V (请参阅数据表第6.4节)。
    此致
    Brani