This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:使用 UCD3138的 PFC 双向电流感应

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682135/ucd3138-bidirectional-current-sensing-for-pfc-using-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: PMP20873

您好!

我们已使用 UCD3138成功开发了 PFC。 现在我们将进行"升级"、它具有更高的效率和更低的 THD。 我们计划进行的一项更改是使用双向电流感应反馈。 我们将对其进行设计、使 EADC 输入的摆幅介于0.5-1.5V 之间(因此在1V 直流偏置附近摆动0.5V)

我们希望获得一些帮助、了解如何将其整合到基于 UCD3138PFCEVM 的现有 PFC 代码中。

我们认为这与图腾柱( PMP20873 )设计基于其原理图的工作方式非常相似。 但是、由于 PMP20873设计的固件出于某种原因保密、因此我们无法看到代码中是如何实现这种电流感应方法的。

您能否解释一下如何在 PMP20873代码中处理电流感应?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bosheng Sun 将很快满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本文介绍了如何在 PFC 中使用双向电流信号:

    www.ti.com/.../slyt718.pdf

    "电流基准和控制环路极性"部分包含所有详细信息。

    此致、
    Bosheng Sun