This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:插入时保持平衡

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681844/bq76pl455a-q1-balancing-when-plugging-in

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

IM 使用利用 BQ76PL455A-Q1监控和平衡16节电池的电路、其设计与 EVM 中的设计相同。 我每次连接一个电池、但是在连接几个电池后、我注意到外部 MOSFET 电压(Vgs)变得越来越负、MOSFET 的连接方式与数据表和 EVM 中的连接方式相同、这种情况发生的原因是什么?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否正在使用 TI EVM 进行测试?
    您是从顶部还是底部进行连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    在连接到基于 EVM 的电路板时、电池从底部连接到顶部、这是否应该是另一种方式?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议从上到下。
    可以试试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Roger、

    从上至下连接似乎可以解决该问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴这件事奏效了。

    谢谢