This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:未使用的看门狗引脚 WDI &放大器;WDO 连接

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699871/tps386000-unused-watchdog-pins-wdi-wdo-connection

器件型号:TPS386000

您好!

我们不打算使用 TPS386000的看门狗功能。 我不确定如何处理 WDI 引脚。 即使我将其上拉或下拉、这似乎也会根据 WDT 触发 RESET1输出。 我们将电压输入连接到 SENSE1、并且不希望在该引脚上进行不必要的复位。 请建议。

谢谢、此致

穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 这是从 RESET1线路复位 WDT 计时器。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mutha A、

    因此、在工作台确认后、如果不使用 WDI 引脚、则可以将其保持悬空。 将 WDI 悬空的结果是/WDO 将处于活动状态并为“低电平”。 如果不使用看门狗、/WDO 应该保持悬空。 RESET1不受 WDI 和 WDO 的影响,但如果您确实使用看门狗,当/WDO 变为活动状态时,/WDO 将保持活动状态并保持“低电平”,直到触发/RESET1,然后释放或 VDD 被移除并重新应用。

     

    换句话说、如果不使用看门狗、WDI 和/WDO 都可以保持悬空。 如果您确实使用看门狗、/WDO 会在 WDI 触发器上锁存、直到/RESET 激活、然后由 SENSE1、/MR 或 VDD 停用。

     

    我希望这能回答你的问题。 如果有任何不清楚的情况、请告诉我。 谢谢!

    Michael