This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 识别产品:USB 电源的3s 充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682007/identify-product-3s-charger-from-usb-supply

主题中讨论的其他器件:BQ25708

尊敬的 TI 社区:

我正在设计一个非常小的锂聚合物电池组、以便为我的 DJI Mavic Pro 无人机中安装的 DIY 热成像功能供电。 最后、我想使用 USB 5V 电源为3S 锂聚合物电池组(3 x 1、400mAh、标称值3.7/11.1V)安全充电。 我可以通过三种不同的产品构建此解决方案:

  1. 升压转换器(即5V -大约12.6V)
  2. 3节锂聚合物充电器 (即12.6V)
  3. 3节电池平衡板

但我相信这些都可以集成在一起。

我花了几个小时浏览数据表、最近的数据是:"BQ25708 - SMBus 多化合物电池降压/升压充电控制器"、但从技术上讲、这在我所需要的东西上已经过得太多了。 除了安全地为电池组充电、我想我唯一想要的"响铃和哨声"可能是用于充电完成的 LED 输出。

我们衷心感谢您为确定合适的 TI 产品而提供的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25708是我们最适合的充电器。 您可以将3节电池更改为2节电池吗? 然后、仅升压充电器可能适合您的应用。