This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671624/bq24078-bq24078

器件型号:BQ24078

您能不能建议、当电池电压低于2.8V 时为什么没有电池充电电流?

e2e.ti.com/.../origin-bq24078.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当电池电压低于3V 时、您将处于预充电状态、电流将约为快速充电的10%或60mA。
    如果电池电压低于1V、电流将降至大约10mA。

    检查蓄电池电压和输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现了问题的原因:电池没有热敏电阻、没有模拟10k 热敏电阻的电阻。
    感谢您的努力帮助。