This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:欠压保护

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671760/bq77905-undervoltage-protection

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350-R1

你(们)好

  虽然 BQ77905可针对欠压关断、但客户需要针对 深度放电电池的充电锁定机制。

您是否了解如何为  深度放电的电池或充电锁定机制设置欠压保护?  

我们是否有涵盖此功能的 IC、或通过监控更多通道来实现欠压锁定?

是否有关于此主题的应用手册?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、
    大多数监测计器件都具有可配置的永久故障模式。 对于5节电池、这可能是 bq76920和 bq78350-R1系统。 bq78350-R1可配置为在 SUV 条件下永久失效。
    bq77905在关断前仍允许充电、因此没有锁定功能。 可以将一个电阻器设计到系统中、以便在 DSG 变低时、热敏电阻将短路或断开。 可以使用比较器生成单独的电池组电压阈值以执行相同的操作、但它需要一个基准。 任何锁存器都需要某种方法来清除它、当然、添加的电路在尺寸和功耗方面存在缺点。