This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:UCC27712 Rbias

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699782/ucc27712-ucc27712-rbias

器件型号:UCC27712

大家好、

在数据表9.2.2.3中、建议添加一个与偏置电源和 VDD 引脚串联的电阻器。 您能帮我理解这背后的原因吗? LO 和 HO 为何随 VCC 升高?

此致!

Yanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    我是一名应用工程师、为 UCC27712提供支持。 在内部逻辑电路上电之前、无法激活低侧 MOSFET。 无论 UVLO 状态如何、电源引脚上的电压必须至少大于低侧 MOSFET 的阈值电压才能激活。 当电源以快速压摆率启动时、大电流将流入输出和电源/公共引脚之间的寄生电容中。 如果低侧 MOSFET 尚未激活、则没有针对累积输出电荷的低阻抗放电路径、并且输出引脚上将出现与寄生电容之比成比例的电压。 偏置电源和 VDD/HB 引脚串联的电阻器可在电源启动时限制压摆率、从而确保在内部逻辑电路激活之前输出电压不会增加、并且低侧 MOSFET 可以开始将输出钳位为低电平。

    请注意、对于大输出负载电容或小栅极电阻器、负载电容通常比寄生电容大几个数量级、总输出电压增加将更小。  

    此致、