This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电池电流复位为零

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670435/bq25703a-battery-current-reset-to-zero

器件型号:BQ25703A

您好,团队,  

我的客户正在  项目中使用 BQ25703A。

它们在 IC 的功能方面有问题,该功能在 POR、电池移除时将最大充电和放电电流重置为零。

是否有办法覆盖此。

我们需要高电流来唤醒处理器,而处理器又会设置电流寄存器。

您能不能告诉我们我们是否可以禁用此功能,因为我们需要高放电电流来唤醒我们的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使主机控制器关闭、我也希望为电池充电。 在电流配置中、如果我向电池充电寄存器写入一个值、则允许电池以该大电流充电、一段时间后、电池充电电流寄存器0x02/03将设置为0x00、电池充电停止。 设置 Ox02/03寄存器后、我想继续充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机控制器可以禁用看门狗计时器。 因此 、设置 Ox02/03寄存器后、bq25703A 将继续充电。