This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:OUT A/B 功能的引脚

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681780/ucc28251-pin-of-out-a-b-function

器件型号:UCC28251

大家好、团队成员

我对 OUT A/B 的引脚有疑问

它们具有哪个功能引脚、开漏或推挽?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    查看数据表、OUTA 和 OUTB 额定提供200mA 灌电流和拉电流、这表明它们是推挽式输出、而不是开漏。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter-San

    感谢你的答复。
    您是否会告诉我其他问题?

    我的问题是、它的 outA/B 输出有多大的电压电平?
    我想它可以输出 VDD 电平的电压。

    请指出我所犯的任何错误。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    我认为它将处于 Vdd 和0V 的 VCE 压降范围内、因此 Vout 最大 Vdd-Vce 和 Vout 最小0V + Vce、其中 Vce 典型值为0.3V。

    此致

    Peter