This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650532的温度降额

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671160/temperature-derating-of-tps650532

主题中讨论的其他器件:TPS65053

我对 TPS650532有疑问。

您是否有温度降额数据?

 ℃检查 DCDC1的 Iout 在大约80 μ A 的温度条件下将发生多大的变化。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    很抱歉、您问的问题对我来说不清楚。 DCDC1的电流限值有一个最小值和最大值、可在 Ta =-40C 至85C 时保证该值。 如果这对您没有帮助、您是否想进一步解释您的问题?

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    TA=-40~85℃
    TJ=-40~125℃

    如果满足上述条件、DCDC1的输出最大为1A。
    这种理解是否正确?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    是的、TPS65053规格在 Ta=-40C 至85和 Tj=-40C 至125C 的条件下有效。 在器件运行期间需要满足这两个条件。 然后、DCDC1可以支持1A、具有数据表中指定的电流限制。

    此致、
    Karl