This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:最大导通时间是多少?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699295/lm5023-how-much-the-maximum-on-time

器件型号:LM5023

请告诉我!

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ACGUY:

    如您所知、导通时间应限制为9.4us、如下所示:

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    还有更多问题、对吧?
    tRestart 是否在 Vqr 小于0.35V 时重复?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ACGUY:

    当然、您总是受到欢迎。
    当 Vqr 小于0.35V 时、感测到电压、比较器将 PWM 触发器设置为打开
    反激式 MOSFET。

    此致
    Kevin