This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:输出电压设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699681/tps53667-output-voltage-setting

器件型号:TPS53667

您好!

我们的客户 希望使用 VOUT_COMMAND 寄存器设置 Vout、但即使写入该寄存器、Vout 的值也不会得到反映。
当该寄存器被读取时、它被正确写入寄存器。

您能想到任何原因吗?
除了在加电序列之后写入来反映寄存器的设置值之外、还有其他条件吗?
或者是否只有 VOUT_COMMAND 存在限制条件?
此外、"上电序列"对于站起来意味着什么?

 由于他们希望将 Vout 更改为 0.65V、 因此他们需要写入51 (十六进制)、但 Vout 变为0.72V

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    有关输出电压偏移、请检查寄存器 MFR_SPECIFIC_05 (即 D5h)。 该寄存器是输出电压偏移寄存器、虽然默认情况下应为00h、但可能会有一些会导致偏移的写入操作。 此外、是否有任何与反馈线路串联的电阻? 它们也会导致偏移。  

    我不确定您对电源定序的要求。 假设这只是一个一般性问题、您只需 确保3.3V 电源上的上升压摆率大于1.5V/ms、因为控制器至少需要1.2ms 才能正确完成引脚搭接设置读取。 只要在切换使能之前全部处于启动状态、12V、3.3V 或5V 电源轨就没有固定的序列。  

    也就是说、如果在12V 之前存在3.3V 和5V 电压、则可以提供更多的保护、因为如果 VIN 有任何问题、控制器和功率级会有所反应。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen