This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ769x0

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671758/bq76930-bq769x0

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1

你(们)好

我支持的客户有以下问题

他们在大多数 BMS 上使用 BQ769x0,他们对它感到满意。

他们有疑问

该器件具有保护功能、当电流过大(过流放电= OCD)或短路电流情况(短路放电= SCD)时、MOSFET 处于导通模式

命名表示“放电”,但充电时这种保护是否也起作用?

该规范规定 SCD 通过 SRP–SRN 进行测量、并提供正电压、而在短路时 SRP-SRN 提供负电压。

SCD 和 OCD 放电工作(在实践中经常进行测试)

问题是这种保护是否也适用于充电而不仅仅是放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    bq769x0没有过流充电保护(OCC)。 当需要时、这个保护由系统来实现在 MCU 中。 配套监测计 bq78350-R1中提供了 OCC。 当然、由 MCU 完成的 OCC 的检测时间会更慢、但 bq769x0中不支持将其作为阈值。