This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063 UL 证书

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699404/ucc28063a-ucc28063-ul-certificate

器件型号:UCC28063A

我能否为 UCC28063A 提供 UL 证书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、
    您是否知道您正在寻找的 UL 标准?
    TI 器件用于经 UL 测试符合 UL1310或 UL60950等特定标准的最终产品
    UL 要求光耦合器或 Y 电容器等器件获得隔离批准
    例如、某些 TI 隔离驱动程序具有 UL 证书、但 UCC28063A 等 PWM 稳压器没有。
    如果最终产品由 UL 批准、则会向其授予测试标准的批准号。
    UCC28063A 满足 UL94V0的易燃性要求。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为我提供 UL1310、UL60950和 UL94V0证书、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找这些标准的副本、很遗憾、我无法向您提供这些文档。
    当您购买这些文档时、它们仅供单个用户使用、不能复制并分发给其他用户。
    您可以在此处访问 UL 网站:
    standardscatalog.ul.com

    此致
    John