This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940运输模式下的唤醒问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671585/bq76940-wake-up-issue-in-bq76940-ship-mode

器件型号:BQ76940

出现功能问题、从运输模式到唤醒的 BQ76940、保护 IC ALERT 引脚保持高电平、无法清除、内部故障(SYS_STAT 0x20)、请按如下所示进行检查。 如果需要更多详细信息、请告诉我、  

 是否需要任何提示和顺序、保护 IC 是否正常进入运输模式和运输至正常模式?  

如何通过 FW 清除或重置此错误?  

仪表检查、同时保持高电平。    



示波器 SCK SCL 信号检查、(MCU 请求保护 IC 清除错误。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    状态寄存器0x20是 DEVICE_XREADY 故障。 这表示该部件在电池组之间通信时遇到问题。 造成这种情况的常见原因是:
    上部组没有电源、但您的电压看起来正常。
    短接 CAP2或 CAP3。 启动后、这些电容器在电容器上的电压应高达3.3V、与 CAP1相同。 (每个都有不同的容差)。
    TS2或 TS3上的残余电压、这可以防止上部组在引导命令上唤醒。 确保在连接热敏电阻或类似的下拉电阻的情况下运行。
    将 TS2或 TS3拉至本地基准以下。 确保热敏电阻拉至适当的本地基准(VC5X、VC10X)、而不是 VSS。 流出 TSX 引脚的电流会阻止启动并导致 XREADY。
    到运输模式的不完全转换。 完成需要时间、完成前的引导可能会导致 XREADY。 确保 CAPn 电压在启动前变为0 (故障排除步骤)。
    启动前 TS2或 TS3上有噪声、导致中间组或上组唤醒。 再次使用下拉电阻并在引导前检查电压。
    如果 XREADY 发生但是部件在上、你可以按照你正在进行的那样清除状态并继续操作。 您似乎有一个 CRC 部件、请确保您的 MCU 正在发送正确的 CRC 值、否则清除将被拒绝。
    查看从器件读取的电池电压。 如果所有报告都报告0、则问题可能与中间电池组有关、请检查 CAP2和 TS2。 如果底部组(电池1-5)报告电池电压、但上部组不报告、请检查 CAP3和 TS3。