This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:是否有支持 UCC28180设计 RINING 内核或变压器的计算工具?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697050/ucc28180-any-calculate-tool-that-support-rining-core-or-transformer-for-ucc28180-design

器件型号:UCC28180

您好!

我们希望  在 UCC28180设计中使用 RINING 内核或变压器。  

 UCC28180设计是否有任何支持 RINING 内核或变压器的计算工具?

谢谢  

Py Tsai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是 PY

    我不明白你的意思是“RINING CORE”,你能给我一个典型部件的例子吗?

    升压 PFC 级不需要变压器、只需要升压级的电感器- 您的意思是什么类型的变压器?

    如果您可以发布此信息、那么我可以查看此信息并了解如何以最佳方式继续。

    您能否发布一些基本规格? 输入线路电压范围和输出功率电平。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我们希望使用 PQ3230作为电感器  

    以下链接中的 PQ3230规格  

    https://katalog.we-online.de/pcd/datasheet/070-4796.pdf 

    如果使用此类电感器、我们如何进行计算以及我们是否有计算工具?  

    Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是 PY

    UCC28180计算器将为您提供所需的基本规格(开关频率、峰值电感器电流、最大电感器纹波电流和电感)。  然后、您应联系制造商、制造商可以提供标准器件、也可以设计器件来满足此电感。 您可以告诉他们您希望使用 PQ3230内核。

    请注意、UCC28180在通用线路电压(85V 至264V)下运行-如果您的输入电压范围明显小于此值(例如230V±10%)、则必须根据85VAC 的输入电压计算电流感应电阻器 (这是为了使 UCC28180中的内部电流放大器正常运行)。 应使用您的实际输入电压范围来完成电感器计算。

    此处提供了一些磁性元件设计主题的链接、您可能会认为这些链接很有用。

    http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml?DCMP=psdslibrary&HQS=tlead-power-psdslibrary-apec2015-pwrhouse-20150312-lp-en  

    https://www.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf

    http://www.ti.com/lit/ml/slup123/slup123.pdf

    https://www.ti.com/lit/ml/slup124/slup124.pdf

    https://www.ti.com/lit/ml/slup125/slup125.pdf

    http://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf

    此致
    Colin