This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:PWM 调光控制

Guru**** 2586995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698196/tps54201-pwm-dimming-control

器件型号:TPS54201

你(们)好

PWM 调光操作。

PWM 信号为5V。

1。

PWM 引脚内部有内部下拉电阻器、但我无法从数据表中获取下拉电阻器值。

如果 PWM 输入为5V、则应添加哪个电阻值来进入 PWM 调光模式?

2.

是否无法支持频率为5kHz 的 PWM?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于 PWM 调光、我认为 PWM 的电压峰值应介于1.1V 和1.97V 之间。

    我们是否可以使用公式(2)来设置 PWM 峰值?

    例如、
    假设 MCU 输出= 5V PWM、Vpwm = 1.5V。

    Rtop =(5V/1.5V - 1)* 10K = 23.3K

    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有点困惑、我们要讨论哪个电阻器。 您能否绘制一个简单的图形来显示电路?
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosley

    感谢你的答复。

    我可以在7.4.1启用和禁用器件中看到以下说明。

    ' PWM 引脚具有内部下拉电阻器、悬空该引脚将禁用器件。'

    PWM 引脚上的该电阻器将显示在图17的左侧。

    来自 MCU 的 PWM 信号为5V、因此我认为 PWM 电压应该被分压以被检测为 PWM 调光操作。

    但是、我不知道如何使用什么电阻值来分压5V。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    内部下拉电阻器是一个大电阻器。 它应该是大约100千欧姆。 我认为它不会影响您对分压电阻器的计算。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利