This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP5562:控制 lp5562 led 出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699382/linux-lp5562-problem-with-control-lp5562-led

器件型号:LP5562

工具/软件:Linux

大家好、

我是 LED 领域的新手。

我正在尝试通过 i2c 控制 lp5562 led。

但是、在我设置寄存器中的值(如 PWM)后、LED 不执行任何操作。

我还尝试设置寄存器的其他值、但它不起作用。

是否有用于设置 LED 的示例命令? (只需打开或关闭 RGB 所有光)

或任何关键字帮助我找到答案。

而不是。

我已经尝试了回波方法(例如:echo 2 >/sys/bus/i2c/devices/2-0030/select_engine )

但在 devices/xxxxx/文件夹中未找到"select_enger"或其他符号。

这是否意味着 LED 芯片无法正常工作?

Thx、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我建议您应用 TI.com 中的 EVM。 我们提供了相关的示例代码、可帮助您进行初始设计。

    谢谢、

    BRS、

    罗斯利