This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:对 TPS62180的开关噪声进行故障滤波

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682235/tps62180-trouble-filtering-switching-noise-from-tps62180

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

    我使用 TPS62180通过8V 至10V 的电源在5.5V 时生成高达2A 的电流。 开关中栅极的上升时间非常快(如果可以信任 TINA-TI 模型)~300PS、也是

输出上电感器的谐振频率< 3GHz、而滤波电容器上的寄生电感、该开关噪声直通。

我在开发板上看到过这一点、并设法通过添加寄生电感和使用与电感器串联的7pF 电容器来重现 TINA_TI 中的影响

XAL6030-102MEB (1uH)进行复制

谐振频率。 该电容限制了使用低电容值电容器对输出进行滤波的有效性。

我已经尝试在电路板上使用铁氧体磁珠、但这不起作用。

在仿真中唯一可行的做法是在输出中添加4个频率为1GHz 的260Ohm 磁珠。

您是否建议使用多个铁氧体磁珠? 或另一种滤波输出的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    是的、当然可以在输出端使用铁氧体磁珠。 在最终应用中、PCB 布线和负载去耦电容器通常提供足够的滤波、但铁氧体磁珠是可以的。