This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762的浪涌电流

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680937/lm27762-the-inrush-current-of-lm27762

器件型号:LM27762

你(们)好

我的客户仿真了 LM27762的以下条件。
但输入浪涌电流为2.3A。
我仿真了该器件、在 VIN 上添加了电阻器、但无法减小浪涌电流。
是否有方法可以降低此浪涌电流?

 positve:Vin=3.3V、Vout=+2.5V
 负:输入电压=3.3V、输出电压=‐2.5V

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    您能否共享浪涌的波形? 这是使用模型进行仿真还是在硬件上进行测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Chris-San

    感谢你的答复。
    我使用 Webench 仿真了 LM27762、
    我附加了仿真结果。

    e2e.ti.com/.../LM27762.pdfe2e.ti.com/.../LM27762_2800_start-up_2900_.pdf

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享横田洋三。 这看起来相当准确。 输出快速斜升至其编程值、从而快速启动、从而消耗浪涌电流。

    如果应用无法承受此浪涌电流、则可以使用更多的输入电容来缓冲电源中的能量、从而使其电压不会下降太多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

    感谢您的回答。
    我将 Cin 更改为47uF 并进行仿真 LM27762。
    但浪涌电流没有减小。
    是否有任何其他方法可降低浪涌电流?

    e2e.ti.com/.../LM27762_2800_start-up_2C00_-Cin_3D00_47uF_2900_.pdfe2e.ti.com/.../LM27762_2800_start-up_2C00_-Cin_3D00_10uF_2900_.pdf

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    电源的阻抗是多少? 应为此提供一些阻抗。 否则、输入电容器的 ESR 具有更高的阻抗、所有电流将来自输入源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

    感谢你的答复。
    电源的阻抗 为1MΩ Ω。

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、因此请更改这个100m Ω(或更真实的电池)并观察波形变化。