This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:悬空输出引脚

Guru**** 2586955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699180/tps2491-floating-out-pin

器件型号:TPS2491

我有一个设计意外地将 OUT 引脚断开。  TPS2491及其控制的 FET 的输入电压为12V。  PG 信号用于切换 FET 后面的直流/直流电源。

尽管 OUT 引脚断开连接、PG 信号仍然起作用、我看到 OUT 引脚在13.6V 左右浮动。  这是否正常、如果 OUT 断开、该部件是否正常工作、并且它是否总是在该高电压下浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    由于 MOSFET 已经完全增强、PG 输出保持高电平、并在 VDS 超过2.2V 之前继续保持高电平。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh -感谢您的回复。 在 OUT 引脚未连接到 FET 源极的情况下、我不确定该器件如何确定 VDS 是否高于2.2V。 在这些模块上、我已经检查了悬空输出引脚通常在13.6V 左右、而外部 FET 的输入为12V。 但我不确定是否会始终如此、或者 PG 是否可能变为低电平并关闭直流/直流转换器?
    此致- Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    当 OUT 引脚与系统断开时、很难确认其电势和状态、因此 PG 信号状态也是如此。 Vout 引脚上的寄生元件可以保持其先前的电势、并保持 PG 信号为高电平。
    您是否希望在您的系统中发生这种情况? 为什么?

    此致、
    Rakesh