This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:恢复机制 xchg、XDSG

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670034/bq78350-r1-recovery-mechanism-xchg-xdsg

器件型号:BQ78350-R1

大家好、

我的问题是、当电池充满(xchg = 1、被设定)时、我们如何将 BMS 恢复到正常状态(允许 DSG)、然后当发生 OCD 时、XDSG 将被设定为高电平。

预期的 OCD 恢复阈值电流是充电电流。

你有什么建议?

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    在 OCD 之前、您的电池是如何达到全 xchg 状态的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回答。

    如果充电过程完成、电池将达到100%、然后将 xchg 设置为高电平。

    我、 它应该保持在100%的低电平吗?

    II,主要的问题是,如果 不允许充电,我们如何恢复 OCD 保护?

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    您可以将电量监测计配置为锁定电池、但不能阻止电池锁定。 在滥用的情况下、您甚至可能需要它。
    如果您从充电终端关闭充电 FET 并转至 OCD、则两个 FET 都将关闭。 如果您在 OCD 下关闭充电 FET、您也可以关闭两个 FET。 在这种情况下、可通过电池组电压(如果启用了该功能)或 PRES 输入(如果启用了该恢复选项)来完成恢复。 请参阅技术参考手册第3.1.4、3.5和3.1.3节。
    如果电池组不可拆卸、您可以将 OCD 恢复电流配置为低放电电流、并设置恢复时间和锁存计数、以便 FET 在重试尝试之间充分冷却、并根据时间进行恢复。 如果故障依然存在、循环将继续。
    如果您选择让电池组锁定、则需要将其解封并重置、您可能只希望在维护车间进行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    感谢你的帮助!

    我找到了正确的方法。

    Adam