This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EN 在微控制器的高 Z 模式下从 GPIO 驱动时的 EN 引脚问题

Guru**** 2595835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682048/tps82130-en-pin-issue-when-en-is-driven-from-the-gpio-in-high-z-mode-of-a-microcontroller

器件型号:TPS82130

客户询问以下问题、

"我使用的是 TPS82130SILT、其微控制器 GPIO 线连接到 EN 引脚。  我注意到、当微控制器处于复位状态或 GPIO 引脚处于高 Z 模式时、模块似乎处于导通状态。  我想使用微控制器来打开/关闭 TPS82130SILT。  该器件在内部显示了一个400K 下拉电阻器、因此我没有任何外部下拉电阻器、因此在配置微控制器引脚的推挽配置之前、线路会悬空。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa - San、

    为什么为同一问题创建新主题? 请客户回复有关初始主题的更多详细信息。