This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:ATL431和 ATL432的低频噪声(LFN)

Guru**** 2586125 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL432, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698970/atl431-low-frequency-noise-lfn-of-atl431-and-atl432

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:ATL432

大家好、

如果 您有 ATL431和 ATL432的低频噪声性能、您能告诉我吗?

我无法在其数据表中找到该规格。

此致、

Takashi Onaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takashi Onawa、

    我们没有 ATL431的任何低频噪声数据。 我们拥有的唯一噪声数据位于数据表的图9、即10Hz 至10kHz。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco-San、

    好的、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa