This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:LED#39未亮起:在输出端未检测到 PWM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696243/tlc59711-led-s-not-glowing-no-pwm-detected-on-the-output

器件型号:TLC59711

朋友们、您好!

我将基于 TLC57911的电路板(learn.adafruit.com/.../12683) 与基于 LPC 的评估套件(LPCXpresso LPC1115)搭配使用。 我正在使用位 bang 来生成 SPI (MOSI 和 CLK)。

我参考了以下代码:

从 MOSI 和 CLK 生成的脉冲看起来与逻辑分析仪上的代码一致、但仍无法使 LED 发光。  

代码片段:

#include 
#include 
#include 
#include 
#include "LPC11xx.h"
#include "LPC_types.h"
#include "pin_define.h"

#define buffer_size (24)

void SPI0_write (uint32_t byte)
{
uint32_t b = 0x80;

for (;b!=0;b>=1){
PIN_22_LOW;}{uint32_t b = 0x80;
/pin 24;/in/clock_high/pin_clock_clock_high/pin/pin/pin/in/ high/pin/pin/ high/pin/pin/pin_28)










bsp_Initialize();
Timer_Initialize (LPC_CORE_clockspeed_Hz、SysTick _IRQ_Priority);
静态 uint8_t Tx_buf[buffer_size];
uint16_t I、j=0;

//将所有 LED 设置为约25%的亮度
对于(i = 0;i < buffer_size;i++){
TX_Buf[i++]= 16000 >> 8;
TX_Buf[i]= 16000;
}

uint32_t 命令;
//魔幻字写入
命令= 0x25;
命令<<= 5;
//OUTTMG = 1、EXTGCK = 0、TMGRST = 1、DSPRPT = 1、空白= 0 -> 0x16
命令|= 0x16;
命令<<= 7;
命令|= 0x7F;
命令<<= 7;
命令|= 0x7F;
命令<<= 7;
命令|= 0x7F;

while (1)
{
SPI0_WRITE (命令>> 24);
SPI0_WRITE (命令>> 16);
SPI0_WRITE (命令>> 8);
SPI0_WRITE (命令);

对于(j = 0;j < buffer_size;j++){
SPI0_WRITE (Tx_Buf[j]);
}
Timer_Delay_Micro (5);
}
返回0;
}

逻辑分析仪在基于 TLC57911的电路板上以3.3V 连接到输入 CI 和 DI (时钟输入/数据输入)的快照。

前四个字节:

前14个字节(无法在单个屏幕截图中获取):

后14个字节:

LPC 和 TLC57911之间的 H/W 连接:

LPC1115 基于 TLC57911的电路板
MOSI DI (数据输入)
SCK CI (时钟输入)

为 TLC57911板上的 V+引脚提供外部6V 电压

使用通用 GND:外部 GND、LPC1115 GND 和 TLC57911板 GND 相互连接。

是否有人可以提示/提示为什么它不能按预期工作?

如果您需要更多信息、请分享。

谢谢、

Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ankur、

    您还会分享您的原理图吗?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kenneth 的回复。

    请按如下方式查找原理图:

    LPC1115电路板和 Adafruit 评估板:

     

     

    Adafruit TLC59711评估板原理图:

     

     

    此外、由于我有两个未知因素:固件和硬件。

    您能否分享您对代码/逻辑分析仪输出的看法、以检查固件端是否存在任何问题? 这将帮助我专注于一个。

    谢谢、

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ankur、

    对于逻辑分析仪输出、我没有发现问题。

    您是否将 Vcc 与 Vreg 连接? 我看不到 Vreg 的1uF 电容器。

    如果使用6V Vcc、则需要将 Vreg 用于内部逻辑电路。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kenneth 抽出宝贵的时间与合作。

    最后、在更改芯片后发现芯片有问题。 一切都很好。

    Regads、
    Ankur