This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51010B:如果器件长时间处于充电器上、如何重新启动充电周期?

Guru**** 2596495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682172/bq51010b-how-to-restart-charge-cycle-if-device-left-on-charger-for-long-time

器件型号:BQ51010B

在数据表的第16页上、有以下启动流程图:

具体而言、我发现第一个有趣的气泡是"TX PoweredWithout RX Active"。 但是、根据 WPC 规范、与我对该流程图的解释相反、RX 没有什么可以逃避 TX 扩展 ping 的行为... 我正在调查的是 RX 电池已完全充电并向 TX 发送 EPT 充电完成数据包、然后在电池电量耗尽时在充电器上保留一段时间的情况。 是否有可能:

(a) TX 确实扩展了额外的 ping、RX 无法阻止它执行此操作、但 RX 会继续发送 EPT 对 ping 的响应、直到下一个周期从 TX 移除 RX 并将 RX 重新放置到 TX

和/或

(b) TX 正在控制此操作、并且在检测 到下一个从 TX 移除 RX 并将 RX 重新放置到 TX 的周期之前不会扩展对 RX 的额外 ping

非常感谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Billy
    TX 将延长 ping、以响应 RX 的回复。 数字 ping 将从80ms 开始并转换为功率传输。 RX 可以通过发送 EPT 或不回复来停止此操作。 数字 ping 将以500ms 至5秒的速率重复。
    BQ51010B 是一款7V 电源、可为电池充电器供电。 为了支持充电完成 EPT 并关闭 TX、它将需要来自电池充电器的输入。 此外、要重新开始充电并启用 TX、需要再次从充电器输入。

    许多 TX 将检测到 RX 已被移除和替换、然后尝试重新启动通信和电源传输。 这可以通过为 RX 供电的低功耗模拟 ping 或数字 ping 来实现。