This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180未启动

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681823/ucc28180-ucc28180-no-startup

器件型号:UCC28180

您好!  

我正在使用原理图中所示的 UCC28180进行 PFC 级工作、但 IC 不会启动...对于我缺少的内容有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您需要 J2上的电压大于12V、J1上的电压大于65V、才能向 MOSFET 获取栅极驱动信号。

    请确保存在这些电压、并且电路的接线方式如原理图所示

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我对输入使用了 Vcc=12V 的整流110V 交流、但输出不会增加到高于此值。
    由于栅极上没有信号、我怀疑 IC 永远不会启动。
    在试验电路板和 PCB 上使用相同的结果检查电路...

    此致
    Ioannis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ioannis、
    我注意到、PFC 输出上只有0.2uF
    这是总线电容吗?

    使控制器保持关闭的唯一保护特性是 VCC 上的 UVLO 和 VSENSE 上的开环保护。
    用万用表检查:
    VSENSE 大于0.88v
    VCC 大于12.1伏

    断开 MOSFET 栅极并使用示波器或无负载测试来检查栅极驱动器、您应该测量大约380Vdc

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供相关信息。 我设法更好地了解了控制器的启动!

    总线电容实际上是 C16=680uF。

    如前所述、控制器需要 VSENSE 和 VCC、有时需要 ISENSE 上的小负电压用于启动。

    我设法得到栅极信号、但没有 Vin。。 当 Vin 增大时、VSENSE 增大、控制器立即启动。 可能是由于布局未按照数据表中的建议完成、因此控制器已损坏...我将修改布局并再次进行测试。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Ioannis