This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:关于过流保护

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699332/tps54302-about-overcurrent-protection

器件型号:TPS54302

尊敬的专家: TPS54302的最大持续输出电流为3A。 当负载电流为3.5A 时、会发生什么情况? TPS54302将关断? 如果 TPS54302的输出对地短路、会发生什么情况? TPS54302具有短路保护和过流保护功能? 如果此错误情况持续很长时间、TPS54302将会损坏? 或者、TPS54302会在错误条件消失后恢复到正常状态? 如何计算将关断 TPS54302的确切输出电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    这取决于在3.5A 负载电流下、实际电感电流峰值是最大电流限制的三倍还是结温三倍 OTP 点。 TPS54302在输出过载或短路的情况下具有断续保护模式、断续模式可在不过热的情况下保护电路、并在输出短路释放后恢复至非工作状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy、请参阅以下规格、当最大电感器峰值电流超过 高侧和低侧电流限制(5A 和4A)时、将发生电流限制? 因此、当 最大电感器峰值电流 不超过 高侧和低侧电流限制时、TPS54302的输出可能会超过3A? 当输出长时间短接至 GND 时、TPS54302不会损坏? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您需要将 电感器电流纹波设计为低值、例如、kAN=0.2、Iout=3.5A、然后电流峰值为3.85A、这非常接近最大电感器峰值电流的最小值4A。

    由于 TPS54302具有断续模式 OCP 保护功能、并且低侧电流也受到限制、因此如果输出持续短路、TPS54302将不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy、谢谢。