This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:降压和反相应用中的输出电压错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682196/lmr16006y-q1-wrong-output-voltage-in-buck-and-inverting-application

器件型号:LMR16006Y-Q1

您好!

我正在设计采用分离轨电源的音频放大器。
输入电压为24V、正电源轨应为19V、负电源轨应为-19V。
为了实现这一目标、我使用了两 个 LMR16006Y、一个在常规降压模式下、另一个在反相模式下。 (请参阅原理图)

但是、降压稳压器输出23V 电压、反向稳压器输出-14V 电压。
我可以在拆焊电阻器时验证电阻器的值。
电路中电阻器的值各测量值约为10kOhm。

有人能告诉我为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、问题已解决。
    我的分销商将 IC 标记为错误、我有固定的3.3V 输出版本。
    我通过用电位计替换电阻分压器并对其进行调优、直到电压达到所需的电平、从而获得所需的电压。