This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:输出电压不正确

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681759/tps54231-output-voltage-is-incorrect

器件型号:TPS54231

您好!

我正在为微控制器设计3.3V 电源电路。 我已阅读 TPS54231的数据表。 它的输入电压范围为3.5至28伏。 但是、当输入电压大约为6.2V 时、我仅获得3.3V 电压。 您是否有任何想法、错误是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    L1过大、建议使用10uH。 EN 引脚是如何连接的? 如果它通过电阻分压器连接到 Vin、则 EN 阈值和过压额定值将限制 Vin 范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您非常乐于助人