This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:TLV741P 的折返电流限制

Guru**** 2586225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV741P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699287/tlv741p-foldback-current-limit-of-tlv741p

器件型号:TLV741P

您好!

请参阅 TLV741P 规格的图18 3.3V 输出电压与输出电流(折返电流限制)

根据图、对于3.3V 输出、这是否意味着输出电流可以高达大约240mA?

根据输出电流限制的电气特性 ILIM、最小电流限制被设定为180mA。

您能否帮助建议图18与输出电流限制规格有何关系?

谢谢、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    电气特性表中180mA 下最小电流限值的规格意味着折返电流限值在180mA 之前不会生效(开始折返)。  在数据表的典型特性曲线中、您可以看到、TLV74133P 的曲线通常在250mA 下折返、TLV74118P 的曲线在300mA 下折返。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的解释、请理解。

    此致、

    Philip